This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:TPS54200DDCR 性能问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317049/tps54200-tps54200ddcr-performance-problem

器件型号:TPS54200

您好

使用200Ω 电阻器在 LED+和 LED-之间进行调试

PWM 使用3.3V 直接电源、而 LAMP 系列使用电阻器、但 Fb 引脚电压始终为100mV

您能帮助确认原因吗?

谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    我是否能够理解您的 VIN 和 PWM 3.3V 直接电源的加电顺序?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如原理图中所示、VIN 为24V 输入、PWM 仅通过3.3V 电源上电、输出连接到两个 LED 灯串、每个灯串有七个 LED、在3.3V PWM 条件下、Fb 引脚反馈电压应该为200mV、 但实际测量值为100mV、电源在 PWM 之后接通

    以下是我在演示中使用的 LED 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    请首先尝试为 VIN 上电、然后尝试为 PWM 3.3V 直接电源上电、 看看这是否有帮助。

    此致、

    周老师