请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288EVM-045 主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 TPS55288
黑尔
我从网站获取了 TPS5528EVM-045。
我无法操作 EVM。
我 根据手册配置了10V 的输入电压、但输出电压没有用完。
EVM 的跳线引脚及其他条件如下图所示。
请介绍如何创建此 EVM 以及 我的设置有什么问题。
将 Vin 设置为10V 后、我通过示波器监视 jp7到 GND 之间的电压波形、但未观察到开关波形。
此致。