This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:设计 PKLIMIT 外设

Guru**** 2604295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317649/ucc2818-designing-a-pklimit-peripheral

器件型号:UCC2818

您好!

我找到了以下用于设计 PKLIMIT 外设的文档。

https://www.ti.com/lit/an/slua321/slua321.pdf

是否有用于确定每个电阻器或晶体管常数的公式的文档? 或者您能告诉我该公式吗?

我希望电流限制在15A 至20A 左右。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到公式。 如果您有硬件、则很容易对其进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、  

    感谢您关注 SLUA321应用说明。   

    我不知道有任何用于设计 PKLMT 外设函数的公式和选择标准的文档、也不相信有任何文档。
    相反、我认为作者希望设计人员能够通过检查和测试来开发电路。  时机并不重要、因此粗略估算就足够了。  
    以下是有关计时的应用手册中的示例语句:  

    '在选择 C100和 R100时、时间常量应小于 PFC 或下游转换器上的任何软启动电路。'

    换句话说、时间常数(C100 x R100)应足够快、使 PKLMT 不会干扰 SS 引脚或直流/直流转换器软启动上的软启动时序。
    在应用手册中、该时间常数= 1uF x 15kR = 15ms。   在大约1个 时间常数后、PKLMT 阈值将是正常的。
    小信号 PNP 晶体管应具有高 hfe (β)、以便 R100电流 可以主导 C100的充电、而 PNP 基极电流的贡献非常小。  
    系统评估测试可以确定是否必须增大或减小该 R-C 时间常数、以优化其在系统中的性能。  

     此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich-San、Sean - San、

    感谢您的支持。

    我知道没有描述公式的文档。 我想根据您回答的内容和文档来确定 R100、C100和 R29A/B 的常数。

    如果我有什么不明白的地方、请让我再谈一次。

    此致、

    西井市