This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:OVP/EN 电路

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317654/ucc2818-ovp-en-circuit

器件型号:UCC2818

您好!

在以下主题中、"添加电路以在 OVP/EN 变为高电平时延迟可以解决该问题。" 但是您能否准确地告诉我您添加了什么电路?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053371/ucc2818-startup-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC2818#

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、  

    我查看了您参考的前一个 E2E 主题、我想我理解了这个问题。  
    实际上、我并不知道 UCC2818的这个问题、我认为这与我们上周通过电子邮件讨论的您的客户问题相同。
    感谢您引起我的注意。   

    完整的引用是:"问题终于解决了。 OVP/EN 引脚在 达到 VCC 开启阈值之前启用 PFC。 添加一个电路以在 OVP/EN 变为高电平时延迟[解决了]该问题。 "

    我不知道是什么延迟电路可以解决这个问题、但我想我可以在这里重新创建:  
    由于7.5V VREF 输出在 VCC 上升到高于其 UVLO 导通阈值之前保持为0V、因此 VREF 可用于延迟向 OVP/EN 引脚发送信号。
    1.将小信号 NPN 集电极连接到 OVP/EN、 发射极连接到 GND、 基极连接到100k 电阻到 VCC。  
    2.将第二个 NPN 集电极连接到第一个 NPN 的基极。  第一个 MOSFET 的栅极和 R-C 结、源极至 GND。  
    3.  通过100k 电阻将第二个 NPN 的基极连接到 VREF。  同时在第二个基极与 GND 之间连接一个1uF 电容器。

    在 VCC 达到 UVLO 之前、VREF 为低电平、因此第二个 NPN 关断。  第一个 MOSFET 导通、并保持 OVP/EN 连接到 GND。
    当 VCC 达到 UVLO 时、VREF 导通并开始为第二个 NPN 的基极上的电容器充电。  一旦 VBE = 0.7V、第二个 NPN 会关断第一个 NPN、并且 OVP/EN 被释放。  第二个 NPN 基极上从100k 到1uF 的延时时间可根据需要进行更长或更短的调节。

    我希望这适用于先前 E2E 中出现的启动上升时间问题。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich-San:

    感谢您的全面解释。

    我想尝试一下您告诉我的电路。 如果您在创建电路时有任何不懂的地方、请允许我再问一个问题。

    此致、

    西井市