This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2026:在读取和写入 BQ2026期间遇到问题

Guru**** 2373170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2026
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312937/bq2026-meet-issue-during-read-and-write-bq2026

器件型号:BQ2026

大家好、尊敬的 PL 应用工程师:

一个问题需要支持、如下所示。 客户在其项目中使用 BQ2026、并满足以下问题。

1.读 ROM:读8字节 ROM 并得到所有字节的0xFF。

2.读取存储器:读取指定的地址并返回0xFF。

3.写入存储器:如果客户想要写入存储器、是否必须为 SDQ 引脚使用11.5~12V 电源? 如果客户想要写入存储器、是否必须释放编程脉冲?  

4.在客户电路图中、主机为:STM32F031F4P6、而主机的引脚13与 SDQ 引脚连接。 VCC 为3.3V、上拉电阻为5k。

非常感谢您的支持。

此致  

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的产品线:

    有任何反馈吗? 您是否需要更多信息? 谢谢。

    此致、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是的、 需要将11.5V 至12V 施加到 上拉电阻器电压。 您能否说明一下客户如果想要写入内存、必须释放程序脉冲的意思? 将数据写入1字节 RAM 缓冲区并验证 CRC 后、需要应用程序脉冲至少 480us、以确保将字节写入 EPROM 存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    如果有时间查看我的问题、提前感谢您的帮助。 也感谢 Bill 向我们提出这个问题。

    现在我使用命令读取 ROM 并从 指定地址读取数据、数据全部为0xFF。 您可以帮助查看一下吗?

      读取 ROM 的波形:

       在0x10读取数据的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传 波形 csv 文件、 以防其有用。

     阅读 ROM:

    e2e.ti.com/.../t0001.CSV

     读取0x10处的数据:

    e2e.ti.com/.../T0000.CSV