This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bqStudio 有关 LiMnO2原电池化学成分的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317592/bq35100-bqstudio-question-regarding-limno2-primary-cell-battery-chemistry

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

启动 bqStudio 并选择 BQ35100时、会收到消息"检测到的器件与此应用不兼容..."。 是否仍可以对电池化学成分进行编程并进行进一步评估? 到目前为止、我有 BQ35100EVM、但没有 EV2400接口。 它是否与 BQ35100兼容? EV2400产品网站上未在支持产品下列出 BQ35100。

系列生产的程序是什么? 是否我们必须使用电池化学成分对 BQ35100的每个部分进行编程? 如果是、参数集中有多少数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    请分享您收到的错误消息的屏幕截图。 这通常意味着监测计未通电或存在 I2C 问题、因为 EV2400 + BQStudio 应会自动检测到器件。

    是的、在生产过程中、您必须对所有设置和化学 ID 数据的黄金映像进行编程、TI 不提供预配置器件。 通常 SREC 或 FS 文件用于生产。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我尚未将 EV2400连接到 BQ35100EVM 的 I2C、仅连接到我的处理器。  据我所知、bqStudio 和 EV2400与 BQ35100兼容。 然后、我将获得 EV2400进行进一步评估。
    以下是错误消息:

    此致、
    克里斯托夫