This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:*仿真问题(反极性保护功能无效)

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294889/tps1211-q1-simulation-issue-invalid-reverse-polarity-protection-function

器件型号:TPS1211-Q1

大家好、

我的客户遇到了一个仿真问题、就是反极性保护功能不对。 仿真文件随附如下:

e2e.ti.com/.../TPS12110_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_X_2D00_2023_2D00_11_2D00_20_2D005B00_09.15.18_5D00_.rar

此处提供了仿真期间的一些问题说明、它们都基于提供的仿真文件。

  • 该仿真基于接地的 INP 引脚。

  • 为了仿真反向电压、我们在250mV 时启动了一个-30V 电压源。

  • SRC 引脚被拉低。 但是、之后 PD 未被拉至低电平。 GS 和 MOS 之间存在电压差、即传导 MOS。

  • 而且、在执行短路保护关闭仿真时、SRC/PU 会限制在0V、也不跟随 PD。

请帮助查看该仿真文件、并了解在这种情况下、反向电压问题功能为什么有效。

非常感谢。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt、

    感谢您的联系!

    让我检查一下并在本周结束时回来。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     由于客户在等我们、您能帮助我们加快速度吗? 谢谢!

    此致、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 小杨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    此问题非常紧急、您能在这里提供帮助吗?

    此致、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoying、

    我运行了仿真模型并验证了内部实施。  模型中未实现输出负电压保护、因此我们会看到不同的行为。

    让我来检查将该特征添加到模型中所需的工作。 输出反极性保护期间、请参阅以下测试波形。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的确认。 我们的客户提到他们确实需要在我们的 SPICE 模型中实施这一特性、以便为他们的终端客户提供总体解决方案。 您能帮助检查是否可以额外添加此功能吗?

    此致、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoying、

    我需要检查时间表。 客户何时需要修改模型?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    此修订模型的状态是什么?

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们将能够在2024年2月15日之前提供修改后的模型。 考虑到可用的资源、这是我们能够做到的最好的。

    请相应地为客户设置期望。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请查看随附的修订型号并确认

    e2e.ti.com/.../slum846_5F00_updated.zip

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的支持、我已经向我的客户提供了它。

    此致、

    马特.