This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:5V 输入/输出解决方案

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317341/tps25200-5v-input-output-solution

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TXU0101

您好!

在我的器件中、我计划根据具体情况使用5V 引脚作为输入和输出。

器件由锂聚合物电池供电

-输入电流限制300mA。 应始终向系统(如果存在)提供5V 电压。 充电、实际上并不关心功耗。

-输出电流限制50mA。 如果由 MCU 启用、则应向输出提供5V 电压。 在器件的工作模式下、 功耗应尽可能低。

我的解决方案是使用2个 TPS25200"旋转180度"

在这里您还可以看到 TXU0101、因为 VDDIO (也就是 MCU 控制信号)为1.8V、最低保证 EN 电压为1.9V  

我不确定这是否是一个好的解决方案、我希望您可以确认/修复它、或使用 TI 的其他一些 IC 产品系列提出更巧妙的(便宜/更少空间)方法。

由于它由电池供电、我希望在器件提供5V 输出(50mA)或处于睡眠状态(输出未启用)时降低电流消耗。 5V0网络是来自连接器的输入(输出)、V_Sys -系统中5伏。

STAS