This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463应用支持和备选方案

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3463, TPS92830-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314733/lm3463-application-support-and-alternatives

主题中讨论的其他器件:LM3409HVLM3463TPS92830-Q1

您好!

我打算 用一个多通道 LED 驱动器替换我们在设计中使用的 LM3409HV 芯片。 该产品具有90个 需要单独控制的独立高压(29-38V) LED 灯串。 这些灯串代表独立颜色的 LED、而我们最多可以有20个单色灯串。  该设计要求  通过可从0 -500mA 控制的 LED 驱动器单独对每种颜色进行调光。 我们可以对这些灯串进行分组、以便一个芯片可以驱动多个颜色相同的灯串、这有助于驾驶员的选择。

我一直在寻找一些可能替代的 LED 驱动器、到目前为止、我找到的最好的驱动器是:

LM3463:  

LM3463数据表、产品信息和支持| TI.com

这是通过 使全部6个通道的输出具有相同的颜色串来实现的6通道(两个通道连接在一起、我们可以处理它们)。 此芯片的局限性在于有一个通用直流母线来驱动所有 LED 灯串。 当涉及到具有较小正向电压的 LED 灯串时、用于限制电源电压以使其保持尽可能接近灯串中正向电压之和的 DHC 电路将受到限制。  

我们已经注意到、随着较小的正向电压串、开发板中使用的 FET 会因串中的电压过大而变得很热。  

TPS92830

TPS92830-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

这是一款三通道 LED 驱动器、可控制三个通道以进行相同的调光控制。 它看起来相对简单、并具有高侧开关 FET 的优点、因此我的理解是、当电源电压高于串电压时、性能会更好。  

我正在寻找通道数量多的器件、以减少设计所需的芯片数量。 我们需要能够在0 -500mA 之间保持调光控制。 电源电压为50-55Vdc。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    通道是需要同时打开还是按顺序打开? 您需要哪种调光方法(PWM/模拟)和调光比?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    当这些灯串在几小时而不是几秒的时间内打开/关闭时、我们能够灵活地打开这些灯串。 当前的设计允许同时切换灯串、如果可能的话、我希望保持这一点。  

    我希望0mA 和500mA 之间的控制分辨率至少为50步。  

    谢谢。

    利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    LM3463和  TPS92830-Q1都是线性型 LED 驱动器、因此 如果外部 FET 的输入电压轨相同、则其功率损耗不会有太大差异。

    我能理解您是否在寻找汽车级器件吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    该器件不需要是汽车器件。  

    谢谢。

    利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    那么  LM3463将是您的理想选择。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    好的,没问题,我有一个很好的搜索,无法找到类似的东西。

    我可以继续提问吗?  

    我们有一个 LM3463评估板(AN-2255)、我们看到的一个问题是 FET 很快变热、而且直流轨上的过压似乎是导致问题的原因。 您之前注意到这两种设计都是线性驱动器、但 LM3409HV 驱动器在管理 FET 上的热负载方面似乎明显更好。 我们需要做些什么来帮助改善 LM3463低侧 FET 的开关损耗/传导损耗?

    谢谢。

    利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:  

    LM3463是线性 LED 驱动器、过压(Vin - LED 电压)主要应用于正常工作条件下的 FET。

    LM3409HV 是一种开关类 LED 驱动器、其系统中的 FET 用于开关方式。

    您可以将其视为恒压降压直流/直流转换器、而不是恒压  LDO。

    您可以参阅本视频中的"线性稳压器"(在视频中从大约1:46开始)和"降压拓扑"(在视频中从大约3:00开始)部分- LED 驱动器拓扑|视频| TI.com。希望这对您有所帮助。

    此致、

    周老师