This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92620-Q1:关于 PWM 信号和输出电流

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1, TPS92620-Q1, TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310162/tps92620-q1-about-pwm-signals-and-output-current

器件型号:TPS92620-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92633、TPS92633-Q1

您好!

我的客户有关于 TPS92620-Q1的以下问题。

在 PWM 信号30Hz (33ms)和1ms 的高电平下、TPS92620-Q1是否可以用于这种 PWM 条件?  

V-in = 12V (宽 V-in = 5~36V)、V-out = 3.1V、I-out = 400mA。 对于输出电流条件、它们是否可以将 TPS92620-Q1双通道并联使用为单通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    1) 1)是的、此器件可以支持此 PWM 占空比。

    2) 2)是的、您可以将2通道并行为1通道。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户希望、即使在禁用 TPS92620-Q1期间、该器件也可以报告 LED 开路故障、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    TPS92620-Q1数据表7.1概述 中说,PWMx 引脚的频率高于100Hz 以调节 LED 亮度。 如果我在 PWMx 引脚上应用30Hz (不同的占空比)控制打开以进行 CMOS 传感器曝光,它是否可以工作 ?

    Br、

    约瑟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    100Hz 主要用于人眼的可见频率范围。  

    根据具体的要求、客户可以使用较低的频率。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您的意思是"禁用 TPS92620-Q1"? PWM 关闭还是电源关闭?  

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    从 TPS92620数据表(图7-3、7.4)可以看出、如果 PWMx 高电平间隔短于检测到的抗尖峰脉冲时间(T6/125us 和 t7/125us)、故障将不会做出反应

    是否正确?

    Br、

    约瑟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用 TPS92620-Q1关闭电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    恐怕该器件不支持关断电源开路负载诊断。

    当电源关闭时、诊断功能将被禁用。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、回答正确。

    它需要去毛刺脉冲时间才能将真故障置为有效。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    TPS92620数据表显示电源引脚输入侧存在二极管。

    该二极管的用途是什么?

    它还显示了一个在故障输出中的齐纳二极管,这个齐纳二极管的用途是什么?

    谢谢。

    约瑟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    我的应用使用两个通道来通过400mA 驱动2LED (串联)

    每个通道设置200mA 输出

    IOUT1= 100mA、IRES1= 100mA

    100mA、100mA

    使用两个通道驱动一个 LED 连接是否正常,100mA 是否正确?

    或最大值。 IRESx 中的电流将是200mA?

    (我必须考虑 R (RESx)电阻器的额定功率)

    谢谢。

    约瑟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haliee:

    我们会先将 DC-2-DC 降压12V 到7V 用于 TPS92620驱动器电源,以最小化压降电压

    在这种情况下,R(resx)是否不存在(无挂载)?

    我上传了电路,它有 R(resx)存在的情况,电路在 TPS92620电源之前包含了 DC-2-DC,里面有一些计算值。

    您能否支持检查是否有任何问题?

    问题。

    1.我们是否应该在电源输入引脚侧增加一个二极管?

    2.是否应该在故障输出引脚侧增加一个齐纳二极管?

    3.我们可以移除 R(RESx)电阻器的输出电路吗?

    4.基于我们计算的电阻值设置是否正常?

    谢谢。

    Br、

    约瑟。

    e2e.ti.com/.../TPS92620-SCHEMATIC-0111.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    电源引脚中的二极管用于保护电源。

    故障引脚中的齐纳二极管用于保护外部 MCU I/O 引脚。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    该 I/O 的电压电平是多少?  

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是同一项目中的问题。

    Vsupply = 7V、Vinx =7V - 0.15V = 6.85V。
    IF_LED = Iout、总计= 0.2A。
    85℃ 时 Vf_LED = Voutx = 4.5V、25℃ 时= 5.0V、-20℃ 时= 5.5V。

    根据公式9、计算 Rres = 25 Ω(如果 VF_LED = 4.5V)。
    因此、VRESx = 4.5V +(0.2A/2)* 25 Ω= 7V



    根据数据表中的下表、这是否意味着当 Vsupply 上升至9V ((Vsupply–VRESx)= 2V > 1V)时、超过95%的 Iout (0.2A)将流过 Rres?


    如果环境温度为-20℃ (VF_LED = 5.5V)
    VRESx = 5.5V +(0.2A/2)* 25 Ω= 8V、VRESx > Vsupply (7V)。
    VSUPPLY–VRESx =-1V。
    Vsupply–Voutx = 7V–5.5V = 1.5V


    它是否会导致 IRESx 变小而 IOUTx 变大?
    有什么公式可以计算-20℃ 处的 IRESx 和 IOUTx?
     

    此外、根据公式9、我们需要选择哪个 Voutx 值(4.5V、5.0V 或5.5V)来计算 Rres?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    /fault 是信号通过 NMOS 从 TPS92620输出、进入串行器 IO 引脚。 /FAULT 为1.8V 高电平有效

    谢谢。

    Br、

    约瑟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    1.即使您在此 IC 前面放了一个降压稳压器、我仍然建议您保留 RES 电阻器。

    或者、您也可以移除降压稳压器并使用更多的 RES 电阻器(如下所示、RES 电阻器的额定功率可能更小)以便从器件中共享更多功率。  

    RES 电阻器的选择通过在 RES 电阻器的功耗与器件之间进行权衡来实现。

    2.是的,建议添加一个。

    3、根据我的理解,对于故障信号,你想实现逻辑——

    当 FAULT 引脚为高电平时、/FAULT 为低电平;当 FAULT 引脚为低电平时、/FAULT 为高电平?

    4. 对于 RES、  当电源电压为7V 时该值是可以的、您也可以使用 50//50 来代替 R444 (24.9R 2520)、以 降低 Rres 的额定功率。

    对于 DIAGEN 引脚、建议选择值接近43.35欧姆的 R452、以便与 VIHDIAGEN 的电压范围匹配并启用开路诊断。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    在不同的电压条件下、RES 路径和 OUT 路径中的电流不是恒定的。

    TPS92633-Q1和 TPS92620是相似的、并且具有相同的功能-热共享。 请参阅 TI.com 上 TPS92633的计算工具、您可以看到在不同的电源电压、输出电压和 RES 电阻下 RES 路径和 OUT 路径中的电流变化。  

    TPS92633-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vsupply = 7V、Vout = 4.5V、Ioutx_total = 200mA。
    按照 TPS92620数据表公式9计算 Rres 的值、Rres 的结果为25 Ohm。

    我们使用了 TPS92633计算工具的"RES 电阻器"页面、并输入了以下值。
    VCS_reg =150mV (TPS92620典型值)、Iout_tol = 200mA、Vout = 4.5V、Rres = 25欧姆。

    为什么 IRES 在 VS (V)为7.0V 时的值为84mA、但它不是100mA? 客户需要 IOUTx = 100mA、IRESx = 100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    等式9基于一个理想情况。 用户可以根据自身的电压和电流要求设置不同的 RES 电阻器。

    ~客户希望实现100mA 100mA、则 RES 电阻器的电阻可降低至20k Ω 21Ω。

    请参考以下工具。

    e2e.ti.com/.../TPS92620_2D00_Q1-External-Components-Calculation-Tool_2D00_Rev1.xlsx

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供的文件。

    在功能方框图中、我们可以找到 VCC。
    它是否意味着偏置电源电压? 这个有多大的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    当电源电压高于此值时、故障输出电压在6~7V 范围内可保持恒定。

    您可以测试 EVM 板并查看更改。

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助查看原理图并提出建议吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS92620-SCHEMATIC-0122.pdf

    如果客户移除降压转换器并直接使用6~28V 输入直流电源输入。

    设计要求:在 TA = 95C 时、Vout 1 = Vout2 = 5V、Iout1 = Iout2 = 200mA。

    如何计算 RES1和 RES2的电阻值? 因为他们比较担心、IC 在 TA=95C 时存在热关断问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    请给你一些时间,我会在24小时内回复你。

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    1) 1)在我这边、我们需要考虑最坏情况下的热性能- Vout1 =4.5V。

    我建议您将每个通道的 RES 电阻值增加到30Ω。 (10Ω、+ 10Ω、+10Ω)

    2) 2) 6~28V 的电压范围有点宽、此应用是什么?典型电压是多少?  

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

      感谢您的评论。

      我有 问题, 是30ohm 为我们的电流原理图(包括直流到直流)?

     和是30欧姆(10欧姆*3)基于电阻器的额定功率,还是由于 IC 和电阻器之间的热平衡?

      由于 PCB 面积不足、我们可以使用15 Ω+ 15 Ω 还是30 Ω?

     电压为6~28V、因为客户已测试汽车电池可以在26V 高电压和6V 低电压下保持运行。

    谢谢。

    迪伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    • 很抱歉误解、建议使用30欧姆电阻是由于电源电压较高时 IC 和 RES 电阻器之间的热平衡、并增加 RES 电阻器共享的功率。 对于您的电流原理图、如果电源电压为7V、20欧姆也可以。
    • 当 Vsupply 为26V 时、器件的压降电压将非常高。 如果器件在此条件下长时间工作、散热会成为一个大问题。 但在我看来、这个电压范围是一个测试项目、对吧?  测试时间要求是多少? 正常工作电压是多少?  

    非常感谢!

    Br、

    海利。