This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:我们可以在不编程的情况下使用默认代码吗?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317270/tps53647-can-we-use-default-code-without-programming

器件型号:TPS53647

专家、您好!

我想知道我们是否可以在无需编程的情况下使用 TPS53647默认代码、而只需使用外部硬件设置来进行电流限制、频率、输出电压等设置。 ? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    我无法理解您的问题。 您使用默认代码而不进行编程是什么意思?

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanya,

    我们是否需要为 TPS53647预先编程代码? 或者、我们可以在 TPS53647上使用默认代码并通过硬件设置来设置参数? 您是否可以咨询您的团队以了解默认代码的含义? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以同时执行两种操作! 如果您已经有包含所有参数的预编程配置文件、则可以将其加载到 Fusion GUI 并运行器件。 您还可以使用 GUI 来更改所需的参数。 这取决于您对尝试做什么的偏好。  

    请告诉我我是否正确解释了您的问题、并且我可以重新迭代。  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!