This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:是否可以将 TPS25751配置为集成用于 BQ25713的控制功能?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25713, BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317696/tps25751-can-tps25751-be-configured-that-integrates-control-for-bq25713

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25790BQ25713BQ25756、BQ25792

我们从 TPS25751的数据表中了解到、USBCPD Application Customization Tool 仅搭配 BQ25756、BQ25790和 BQ25792提供集成控制。  我们想知道、是否有机会配置 TPS25751以与 BQ25713集成?  如果可行、此集成是否还支持 BC1.2和 PD DRP (双电源角色)功能?

谢谢。

此致、

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我相信他们正在积极致力于将 BQ25713与 TPS25751集成。 我没有具体的时间表、但集成应支持您在上面列出的两个要求。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    我明白了、谢谢。

    此致、

    戴夫