This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:无法使用 UCD3138ACCEVM149测试 UCD3138PFCEVM-026

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138ALLCEVM150, UCD3138ACCEVM149, UCD3138PFCEVM-026, UCD3138, UCD3138CC64EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310901/ucd3138accevm149-unable-to-test-ucd3138pfcevm-026-using-ucd3138accevm149

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件: UCD3138、UCD3138A 、UCD3138ALLCEVM150

您好!

我正在  使用 UCD3138ACCEVM149  控制卡在空载条件下测试 UCD3138PFCEVM-026、PFC 不工作。 (它可在使用 UCD3138CC64EVM-030时正常工作。)

此外、根据 slua741d 文档中提供的指南、在从固件代码中删除"AnalogRegs.CLKTRIM.bit.hfo_LN_FILTER_EN = 0"后也尝试了测试。 但它仍然不起作用。

是否缺少使用 UCD3138ACCEVM149使 PFC 正常运行的内容  ?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NSW,

    我正在审查您的问题、很快会回复您。

    同时、您是否确定您的 UCD3138ACCEVM149能够正常工作? 例如、 您是否已尝试在另一个 EVM 上测试控制卡、例如 UCD LLC EVM (https://www.ti.com/tool/UCD3138ALLCEVM150)。 如果您没有其他 UCD EVM、请尝试在  UCD3138ACCEVM149控制卡上运行培训实验、并探测测试点以测量输出 PWM 信号。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我已经 使用培训实验室固件对 UCD3138ACCEVM149控制卡的 PWM 进行了测试、它运行正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了使用 UCD LLC EVMLLC 无法 正常工作(使用其控制卡时 UCD LLC EVM 能够正常工作)的 UCD3138ACCEVM149。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NSW,

    以下问题摘要是否正确?

    1. 您有一个 UCD PFC EVM (UCD3138PFCEVM-026)。 UCD PFC EVM 随附 UCD3138控制卡(UCD3138CC64EVM-030)。
      • 它可与随附的控制卡配合使用、  
    2. 您有一个 UCD3138A 控制卡(UCD3138ACCEVM149)。
      • 这适用于培训实验室。 您可以探测工作的 PWM 信号、  
      •  
        MiscAnalogRegs.CLKTRIM.bit.HFO_LN_FILTER_EN = 0;
        根据 UCD3138A 迁移指南(https://www.ti.com/lit/an/slua741d/slua741d.pdf)删除
      • 这不适用于 UCD PFC EVM。  
    3. 您有一个 UCD LLC EVM (UCD3138ALLCEVM150)。 UCD LLC EVM 附带 UCD3138A 控制卡(UCD3138ACCEVM149)。
      • 它可与随附的控制卡配合使用、  
      • 这不适用于上述2号以上的控制卡  

    这似乎很奇怪、因为 UCD LLC EVM 实际上与您正在测试的 UCD3138A 控制卡配套提供。 因此、附带的 LLC 控制卡与不在 PFC 控制器上运行的控制卡是同一 PCB。 如果 UCD LLC EVM 上包含的控制卡可以正常工作、那么这也是一个 UCD3138ALLCEVM150控制卡、您可以尝试将 PFC 固件刷入其中并在 UCD PFC EVM 上进行测试。

    您是否还按照 UCD3138A 迁移指南的建议、将事件更新窗口设置为132ns?  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的、以上总结是正确的。  

    我尚未更改事件更新窗口的 PFC 固件、  

    因为它已存在于 UCD3138FW-PFC 中

    #if ((UCD3138A==1)||(UCD3138064A==1)||(UCD3138A64A==1)||(UCD3138128A==1)||(UCD3138A64==1)||(UCD3138128==1))
    	Dpwm1Regs.DPWMEV1.all = 132*4; //aviod 132ns events update window
    	Dpwm1Regs.DPWMEV3.all = 132*4; //aviod 132ns events update window
    #else //non A version
    	Dpwm1Regs.DPWMEV1.all = 290;
    	Dpwm1Regs.DPWMEV3.all = 290;//aviod 72ns events update window

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NSW,

    您是否未组装跳线 J2并组装了 J6? 如果控制卡能与 PMBus 配合使用、这意味着电源是通过 J2而非 UCD PFC EVM 从 PMBus 电缆提供的。  通过安装 J6、您将从 UCD PFC EVM 获得电源。

    如果这不起作用、则故障3也可能需要下拉至 GND

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经 再次测试了 UCD3138ALLCEVM150、LLC 在两个 UCD3138A 控制卡上运行(其中一个随 LLC EVM 提供、另一个是独立控制卡)。 J6在此已填充。

    我  在验证使用 LLC EVM 工作后、再次尝试使用控制卡(UCD3138ACCEVM149)测试 PFC EVM (UCD3138PFCEVM-026)、PFC 未工作。

    在  使用 UCD3138ACCEVM149测试 UCD3138PFCEVM-026时  、我是否在固件方面遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    很抱歉响应出现延迟。 TI 美国度过了一个假期、我们又回到了办公室。

    很高兴听到这两个 UCD3138A 控制卡都可以工作! 这表明控制卡和硬件正常工作、并且固件方面的设置不正确。 所以,我们离解决这个更近一步。

    需要注意的一点是、 UCD LLC EVM 采用  默认值 UCD3138A 的设置(请注意 UCD3138与 UCD3138之间的 A LLCEVM150)。 但是、默认情况下针对 UCD3138设置 UCD PFC EVM。 在 CCS 和 Fusion Studio 中设置项目时、请确保将配置更改为 UCD3138A。 在 PFCFirmware-1.2 --> PFC -->固件-->器件 PFCFirmware1-2 --> PFC -->固件--> PFC --> UCD3138_PFCEVM-026_CCS6 -->器件中、您将看到每个 UCD 器件的头文件。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    构建配置已更 改为 UCD3138A 、并 在使用 UCD3138ACCEVM149进行 PFC 测试失败时转储了 UCD3138A 器件文件夹(PFCFirmware1-2 -> PFC -->固件--> PFC --> PFC --> PFC--> UCD3133_PFCEVM-CCS6 ->器件--> UCD3138A)中的.xo 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    下面有一个图表、其中突出显示了当前状态以及您要采取的后续步骤。 为了清楚起见、我将深蓝色称为 CC#1、红色为 CC#2、浅蓝色为 CC#3。

    由于 CC#2用于 UCD LLC EVM,因此硬件可能不是问题所在。 您已经提到了 UCD3138A 迁移指南。 但是、只有在使用 UCD3138A 的额外功能、例如 DTC 时、才需要本迁移指南。 UCD3138A 应该能够在没有任何变化的情况下运行 UCD3138固件。  

    CC#1随 UCD PFC EVM 附带并使用 PFCFirmware1-2进行了预编程(https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-PFC)。 要确保生成正确的.x0文件、请执行步骤1。 完全清除 CC#1上的固件并使用 通过 CCS 和 Fusion 生成的.x0文件刷写 PFC 固件。

    如果 CC#1与新的.x0文件一起工作,则执行步骤2。 将新的.x0文件刷写到 CC#2中,而不进行任何更改。 如果问题仍然存在、请告知我。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    在上一次测试中、我执行了相同的步骤。

    已清除 CC#1上的固件、然后转储使用  PFCFirmware1-2为 UCD3138配置构建的新.xo 文件、其中 UCD PFC EVM 正在运行。

    然后根据"Step-2":使用了  为 UCD3138配置构建的相同.x0文件并转储到了 CC#2,UCD PFC EVM 失败。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    您是否可以尝试使用 CC#3执行步骤2? 此外、当您说 PFC EVM 发生故障时、您能否准确描述发生故障的是什么? 例如、您是否仍从 CC#2获得 DPWM 信号,但功率级不工作,或者根本没有来自 CC#2的信号? 我还将研究您可以采取的其他步骤、我会回复您。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的关注、

    在步骤2 (使用 CC#2测试 PFC EVM)中,UCD3138A 根据需要处于编程模式,但控制卡上没有 DPWM1B 信号,因此 PFC 未运行。  

    我将使用 CC#3更新 PFC EVM 的测试结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用 CC#3测试了 PFC EVM (使用 CC#3尝试了步骤2) PFC 正在运行。

    但 控制卡 CC#2仍无法与 PFC EVM 配合使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    很高兴 CC#3正在工作。 是否有任何其他输出信号与 CC#2一起工作? 或者、您是否也可以设置另一个 GPIO 或 PWM 信号以便在 DPWM1B 应触发并测量时触发?

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我探测了 CC#2上分别在 AD07和 AD08引脚正常的信号 AC_L 和 AC_N,因此故障1引脚应该变高但保持低电平(故障1引脚表示 AC_GOOD) , DPWM1B 直到 Fault1变高后才启用。

    由于我在 PFC EVM 上使用经典升压拓扑、DPWM1B 会驱动开关 Q3、因此不能设置另一个 PWM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    CC#2上的 ADC 引脚读数可能不正确。 在 PFC EVM 和 LLC EVM 上使用 CC#2与 CC#3时,是否可以比较 ADC 寄存器读数?

    CC#2用于 LLC EVM,这意味着 CC#2的硬件良好。 然而、CC#3在 PFC EVM 上工作、但是 CC#2不工作、这意味着软件运行良好。 我认为我们不能再排除软件或硬件问题、尽管我倾向于将硬件问题作为原因。 需要注意的一点是、AD–07和 AD–08用于测量 PFC EVM 中的交流线路、但在 LLC EVM 中完全不使用。 当您使用 LLC EVM 进行测试时、这两个引脚可能是问题所在以及缺失的原因。 您是否可以尝试替换 CC#2上的 UCD3138A 芯片?  

    将新图放置在下方。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查了 ADC 电阻、按照原理图、它们是正常的。  

    我再次使用 CC#2测试了 PFC EVM,在过程中我 发现故障1引脚变高了几秒钟,这是由于 CC#2连接到 PFC-EVM 时(与 LLC-EVM 连接正确的地方不同)连接松动(在某些引脚上)所致

    感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    欢迎您的控制卡正常工作。 感谢更新和选择 TI 的 UCD3138产品。 如果您有任何 进一步的问题、请毫不犹豫地 在 E2E 上创建一个新主题。  

    此致、

    乔纳森·王