This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:未协商更高的 PDO。 需要帮助查看原理图。

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315722/tps65988dk-is-not-negotiate-for-higher-pdo-need-help-to-review-schematic

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65988

大家好!

我在定制 PCB 中使用 TPS65988。 端口1仅用于灌电流、另一个可用作灌电流和拉电流端口。  

在我的自定义 PCB 中、我禁用了闪存引导、并选择了具有 ADC1电阻器设置的配置5。 但我不认为 VBUS 协商超过5V。 它始终为5V。  

但当对 TPS65988 EVM 进行类似设置时、其电压达到12V (PD 充电器的最大值为12V)。  

正如我观察到的、LDO_3V3和 LDO_1V8电压正确。 此外、我可以通过示波器看到 CC 通信(附有屏幕截图)


我需要帮助来调试电路。 谨随函附上示意图。 请有人帮助我查看我的原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    • 您能否告诉我您当前在 ADCIN1引脚上使用的填充了哪个焊接桥? 根据您的配置、似乎您应该使用 SB3、但需要确保。
    • 当您测试 TP1和 TP4时、会产生什么结果? 或者、您能否获取这些产品的捕获? 此外、如果可能、您可以捕获 VSYS 和 VBUS 吗? 因为这可能是外部电源路径的问题。 在上面的示波器屏幕截图中、您能告诉我每个信号是什么吗?
    • 您是否有可以用来检查合同谈判的 PD 分析器?  
    • 您可能正在尝试电源、因为配置5的电源电压仅限于5V、因此可以解释为什么您看不到更高的电压。 但您可能正在灌入或试图灌入。

    您能否查看获取上面捕获的内容?

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    1.是。 它是 SB3

    2.关于 TP1和 TP4,我会检查和更新你很快。

    3. VSYS 和 VBUS 都约为5V

    4、上方示波器镜头,紫色: CC 线,黄色色: vBus

    5.是的、我有 PD 分析仪。 请检查以下 SS。  

    请检查这些

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    1.在发生这种情况时、您正在尝试灌入或拉取?

    2.谢谢。

    3.您是否还可以提供 PB_VAR_DCDC 或 PB_PP_HV 的捕获? 看看这个以及 PP_HV1和 PP_HV2可能会有所帮助。

    5.供电方能力是否显示任何大于5V 的合同?

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将帮助解决此问题。 似乎配置5的 PDO 是固定的可变5V 至20V、似乎 TPS65988从不请求更高电压合约。  不确定这为何与 EVM 不同、但在将 TPS65988上的固件更改为和不同的 PDO 后、现在可以正常工作。