This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:关于 EN 行为

Guru**** 2383090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316345/tps7a02-about-en-behavior

器件型号:TPS7A02

您好!

我想问您一个有关 TPS7A02的问题。
我当前正在检查 EN 和输出电压的行为。
波形如下图所示。
在波形中、OUT 是 EN 电压为0.8V 时的输出。
数据表中的 VEN (HI)最小值为1.1V。
如果您有关于下列方面的任何信息、请告诉我。

1. EN 释放电压的实际值和变化。
断开下拉电阻器与 EN 释放所需的时间。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kaji、  

    我将对 VEN 上的变体进行研究、并会向您回复。

    对于下拉电阻器、您是要询问有源放电还是智能使能电阻器。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将等待您提供信息。
    关于我的第二个问题、这里显示的是智能使能电阻器。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们保证、如果使能大于1.1V、LDO 将开启。 实际导通点低于1.1V。

     

    当使能电压小于0.3V 时、保证 LDO 被禁用。 导通区域介于这两个电压之间。

     

    Enable 的典型特性图提供了更好的图像。 我们规定采用这种方式来考虑温度变化。 典型接通电压大约为0.7V 至0.85V。

     我们不指定智能使能电阻器的断开时间。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    最后一个问题。
    实际导通点(0.7V 至0.85V)是否可能会因批次而有很大差异?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、它能够在(0.3-1.1)范围内变化、但这不是典型的或预期的。  

    我们预计该电压将保持接近典型特性图中绘制的值、即0.7-0.85、具体取决于引脚的结温。  

    此致!

    朱利耶特