This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38-Q1:测试24VDD 瞬时电源故障时出现的问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316981/tps38-q1-problems-when-testing-24vdd-instantaneous-power-failure

器件型号:TPS38-Q1

客户正在对 TPS38A010122电路进行24V 瞬时电源故障测试、条件和现象如下。

・μ V VDD:24V (通道4、红色)

・SENSE1/2:8.13V 除以24VDD

・CTR1/2:0.1μF

・CTS1/2:开路

・Ω/RESET1:从24VDD 上拉(CH1、黄色)

・μ A/RESET2:从另一个系统的3.3V 上拉(通道2、绿色)

如该波形所示、当24VDD 瞬间下降时、任一复位输出都会下降、然后再次上升。

(波形为/RESET1、但有时出现在/RESET2)

顺便说一下、即使瞬时电源故障时间为50μs (>TCS)、也得到了相同的结果。

   

下面有三个问题。

①是否有办法避免这种行为,它下降了一段时间,然后又上升?

②What 这种行为的原因是什么?

  我猜是复位输出的一侧出现了回绕、这是正确的吗?

③Is 不允许在同一电源线上使用 VDD 和 SENSE1/2?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    感谢您的提问。 我希望你知道我正在研究这个问题。 您能否提供以下说明、以便我们为您提供更好的帮助?

    电阻值(SENSE1和 SENSE2引脚上的分压器)和您的拉电阻值?   

    VDD 的转换率(24V (通道4、红色))?  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sila

    感谢您的回复。

    请参阅下面的电阻器值;

    SENSE1和 SENSE2引脚上的・Ω 分压器:R_Top:22kΩ、R_bottom:2.4kΩ

    /RESET1 (24V)的・Ω 上拉:10kΩ

    ・上拉为/RESET2 :输出侧被分成两条线路,即 3.3V/3.3V 4.7kΩ 和1.8V/3.3V 4.7kΩ。

    我将向您确认转换速率和反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我已向客户确认、但没有压摆率条件、因为它依赖于外部。

    作为对策、我正在考虑是否可以向两个 CTSS 添加电容器以创建一个约1ms 的时间段、在此时间段内忽略干扰。

    是否可以使用此方法解决此问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    是的、我也建议添加 CTS 电容器。 我只是想检查他们的配置是否正确。 请告诉我、他们 在添加电容器后是否仍然有相同的问题。  

    此致、

    A·西拉