主题中讨论的其他器件:UCC28064、
大家好、我有一个双 UCC28064 PFC 级、可在1.1kW 下产生400Vdc 的电压。 与此相关、我有几个问题、但主题是另一个主题。
该功率级馈入 UCC256404 LLC 级、旨在在1.1kW 时切换至30V 直流电。
我目前遇到的问题是、甚至没有加电。 我似乎在尝试、我得到 AUX15V 的时间是1/2秒后它会中断、2-3秒后它会再次尝试。 我的电路基于参考设计、那么它们是否是我需要考虑的一些想法、以便启动并运行该电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我有一个双 UCC28064 PFC 级、可在1.1kW 下产生400Vdc 的电压。 与此相关、我有几个问题、但主题是另一个主题。
该功率级馈入 UCC256404 LLC 级、旨在在1.1kW 时切换至30V 直流电。
我目前遇到的问题是、甚至没有加电。 我似乎在尝试、我得到 AUX15V 的时间是1/2秒后它会中断、2-3秒后它会再次尝试。 我的电路基于参考设计、那么它们是否是我需要考虑的一些想法、以便启动并运行该电路?
您好!
如果设计是周期 VCC、则很可能是故障。 极有可能出现过流或过压。
您应该能够通过 使用示波器研究 VCC、BW、ISNS、SS 来确定故障。
在您确定关闭设计的故障后、我们可以提供相关建议、帮助您排除故障和修复设计。
以下链接将带您进入 Excel 设计工具、您也可以使用该工具检查设计。
https://www.ti.com/tool/download/SLUC675
此致、
您好 Mike -感谢您花时间在这里帮助我。 我已尝试使用外部 VCC 供电、它仍在循环、持续1秒、我看到 HO 或 LO 线路上没有任何活动。 BLK 的电压为1.1V、但作为实验、我调整到了1.8V、这没有区别。
我在这里阅读了有关将 BW 接地的一些内容、以删除逻辑的某些元素、并将其从公式中取出-这是否值得一做、看看是否有帮助? 我很怀疑、因为无论如何我都看到 BW 上没有电压。
我看到 VCC 上升到26V、此时 RVCC 打开(打开 PFC)、但很快它全部关闭并再次循环...
在此期间、没有关于 LO 的活动、并且我在 BW 或 ISNS 上也看不到任何活动。
这是我在 LL/SS 上看到的...
在我看来、它似乎正在经历启动的前几个阶段、但我希望看到 LO 开始开关、以便为高侧栅极电压充电、但这是一种停止。 是否有任何想法、或者我是否还有其他方法可以帮助诊断?
此致、Tom
您好!
您的设计看起来像是在故障期间循环使用 VCC。 我认为 CH1是 VCC、我不确定什么是 CH2。 将来、您能否标记并说明您的示波器图通道是什么以及测试条件?
您的 VCC 电容器为1000uF。 基于 dv/dt 是92 mA,在 VCC 电容器放电期间,VCC 在启动期间从0变为大约27V,而周期在大约27V 至9.5V 之间。
这表明您的设计中有一些负载。
当驱动 FET 时的 ICC 电流(ICCrun)为2.7 mA 最大值时。 您的设计显示存在基于 VCC 放电的92 mA 的 ICC 电流。 您确定设计没有切换吗?
您能否仔细检查设计以确保它没有进行切换? 您能否同时探测 VCC、LO、SS 和 BW、并将它们全部放在同一个图上。 您可以首先触发 LO 以确保设计没有切换。 我相信您会发现、它可能会切换。
此致、
VCC 上的92mA 有一定的道理-这大概是我在工作台上看到的从外部电源运行 PFC 时的消耗。
对于未为我的图标记很抱歉-第一个是 VCC (红色)和 RVCC (黄色)。 因此显示、一旦 JFET 完成、它会打开稳压器 、但会立即放电、因为它正在为 PFC 供电。 此概念与参考设计相同、我假设它在正确切换时没有问题。
第二个图(由于某种原因而重复)是 VCC (红色)和 LL/SS (黄色)。 我不确定这向我们展示的是什么、但它似乎正在做一些事情、因此认为可能是有帮助的
我将尝试用更多的线迹来填充图表、但由于只有两线迹示波器、因此我会将一些线迹粘在一起、这是一个技术障碍。
我已重新运行测试、尝试在 LO 上触发-但是那个引脚上没有任何活动-它一直保持在0V。 同样、BW 保持在0V -但这并不奇怪、因为 LO 什么都不做。
当 PFC 关闭时、BLK 为1.2V、当 PFC 运行时、BLK 跳至1.8V。
我还在 PFC 由工作台电源供电的情况下重新运行测试。 我没有看到下电上电问题- VCC 保持在15V、RVCC 保持在13V、BLK 保持在1.8V。 SS/LL 在1秒的周期内从大约60mV 轻微上升到100mV。 LO 或 HO 上根本没有活动。
您好!
我开始注意到、反馈可能有问题。 如果输出电压不高并且您具有 VCC、则该设计应进行切换。
如果可能、您可以使用直流电源为 LLC 供电并禁用电路的 PFC 部分吗? 这将让我们重点了解 LLC。 您可以将二极管或偏置电源连接到 VCC、以确保其具有电压、并确保使其高于 UVLO。
我会首先查看 FB 引脚以检查其状态。 如果您没有输出电压、FB 引脚电压应为5.6V 。如果电压不高、则可能会有负载将其降低、并且/或者您的反馈电路可能设置不正确。
请注意使用 UCC256404以降低占空比、从而消耗 FB 引脚上的 IFB 电流(82uA)。 如果这个引脚具有过多的负载、它有可能会阻止转换器要求占空比。
此致、