This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:胜出#39;t 启动-持续循环

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316205/ucc256404-won-t-start-up---keeps-cycling

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28064

大家好、我有一个双 UCC28064 PFC 级、可在1.1kW 下产生400Vdc 的电压。  与此相关、我有几个问题、但主题是另一个主题。

该功率级馈入 UCC256404 LLC 级、旨在在1.1kW 时切换至30V 直流电。

我目前遇到的问题是、甚至没有加电。  我似乎在尝试、我得到 AUX15V 的时间是1/2秒后它会中断、2-3秒后它会再次尝试。  我的电路基于参考设计、那么它们是否是我需要考虑的一些想法、以便启动并运行该电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果设计是周期 VCC、则很可能是故障。   极有可能出现过流或过压。

    您应该能够通过 使用示波器研究 VCC、BW、ISNS、SS 来确定故障。

    在您确定关闭设计的故障后、我们可以提供相关建议、帮助您排除故障和修复设计。

    以下链接将带您进入 Excel 设计工具、您也可以使用该工具检查设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike -感谢您花时间在这里帮助我。  我已尝试使用外部 VCC 供电、它仍在循环、持续1秒、我看到 HO 或 LO 线路上没有任何活动。  BLK 的电压为1.1V、但作为实验、我调整到了1.8V、这没有区别。

    我在这里阅读了有关将 BW 接地的一些内容、以删除逻辑的某些元素、并将其从公式中取出-这是否值得一做、看看是否有帮助?  我很怀疑、因为无论如何我都看到 BW 上没有电压。

    我看到 VCC 上升到26V、此时 RVCC 打开(打开 PFC)、但很快它全部关闭并再次循环...

    在此期间、没有关于 LO 的活动、并且我在 BW 或 ISNS 上也看不到任何活动。

    这是我在 LL/SS 上看到的...

    在我看来、它似乎正在经历启动的前几个阶段、但我希望看到 LO 开始开关、以便为高侧栅极电压充电、但这是一种停止。   是否有任何想法、或者我是否还有其他方法可以帮助诊断?

    此致、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计看起来像是在故障期间循环使用 VCC。   我认为 CH1是 VCC、我不确定什么是 CH2。  将来、您能否标记并说明您的示波器图通道是什么以及测试条件?

    您的 VCC 电容器为1000uF。   基于 dv/dt 是92 mA,在 VCC 电容器放电期间,VCC 在启动期间从0变为大约27V,而周期在大约27V 至9.5V 之间。

    这表明您的设计中有一些负载。

    当驱动 FET 时的 ICC 电流(ICCrun)为2.7 mA 最大值时。  您的设计显示存在基于 VCC 放电的92 mA 的 ICC 电流。  您确定设计没有切换吗?

    您能否仔细检查设计以确保它没有进行切换?  您能否同时探测 VCC、LO、SS 和 BW、并将它们全部放在同一个图上。  您可以首先触发 LO 以确保设计没有切换。  我相信您会发现、它可能会切换。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 上的92mA 有一定的道理-这大概是我在工作台上看到的从外部电源运行 PFC 时的消耗。

    对于未为我的图标记很抱歉-第一个是 VCC (红色)和 RVCC (黄色)。  因此显示、一旦 JFET 完成、它会打开稳压器 、但会立即放电、因为它正在为 PFC 供电。  此概念与参考设计相同、我假设它在正确切换时没有问题。

    第二个图(由于某种原因而重复)是 VCC (红色)和 LL/SS (黄色)。  我不确定这向我们展示的是什么、但它似乎正在做一些事情、因此认为可能是有帮助的

    我将尝试用更多的线迹来填充图表、但由于只有两线迹示波器、因此我会将一些线迹粘在一起、这是一个技术障碍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已重新运行测试、尝试在 LO 上触发-但是那个引脚上没有任何活动-它一直保持在0V。  同样、BW 保持在0V -但这并不奇怪、因为 LO 什么都不做。

    当 PFC 关闭时、BLK 为1.2V、当 PFC 运行时、BLK 跳至1.8V。

    我还在 PFC 由工作台电源供电的情况下重新运行测试。  我没有看到下电上电问题- VCC 保持在15V、RVCC 保持在13V、BLK 保持在1.8V。  SS/LL 在1秒的周期内从大约60mV 轻微上升到100mV。  LO 或 HO 上根本没有活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我开始注意到、反馈可能有问题。  如果输出电压不高并且您具有 VCC、则该设计应进行切换。

    如果可能、您可以使用直流电源为 LLC 供电并禁用电路的 PFC 部分吗?  这将让我们重点了解 LLC。  您可以将二极管或偏置电源连接到 VCC、以确保其具有电压、并确保使其高于 UVLO。

    我会首先查看 FB 引脚以检查其状态。  如果您没有输出电压、FB 引脚电压应为5.6V 。如果电压不高、则可能会有负载将其降低、并且/或者您的反馈电路可能设置不正确。

    请注意使用 UCC256404以降低占空比、从而消耗 FB 引脚上的 IFB 电流(82uA)。  如果这个引脚具有过多的负载、它有可能会阻止转换器要求占空比。

    此致、