This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:用于控制其他降压/升压

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317137/tps65994ad-for-control-other-buck-boost

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994BGBQ25758TPS55288

您好!

我想知道 TPS65994BG 可以  通过其他通信器降压/升压控制器支持 EPR 5V/9V/12V/15V/20V/28V @5A?

是否有关于在 PD3.1握手之后如何修改 I2C 配置的技术文档?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、TPS65994BG 可以通过不同于我们建议并包含在参考设计中的降压/升压控制器来支持 EPR。 然而、将很难通过 I2C 正确设置直流/直流。 TI 没有使用 BG EPR 源进行通用 DCDC 编程的文档。

    您能否帮助我们了解您为何 希望将竞争对手的直流/直流降压/升压转换器与 TPS65994BG 配合使用? 我们目前建议使用 BQ25758。 这是一个用作降压/升压转换器的电池充电器 IC。 如果您需要更多信息、我可以向您发送详细信息。

    请记住、由于外部直流/直流转换器的支持难度很大、而且需要付出很大的努力、因此 TI 不会支持任何其他与 TPS65994BG EPR 源配对的直流/直流转换器、BQ25758和将于今年晚些时候就绪的另一个直流/直流转换器除外。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    客户想要使用 MP4248、因为它集成了2个 MOSFET、这可以减少电路板空间。

    我们的 TPS55288仅可支持20V/5A、不支持28V/5A。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    可以。 TPS55288只能支持20V 5A。 不适合与994BG EPR 源一起使用。

    我们仅针对 BQ25758和我提到的其它 DCDC (尚未发布)提供支持。  BQ25758是一款降压升压转换器、具有240W EPR 功能、并集成了适用于外部 FET 的栅极驱动器。 它没有集成 FET。 可以使用任何外部降压/升压转换器、但如果不是我们支持的配置帮助、则不会收到任何配置帮助。 使用 BQ25758时、我们将帮助提供针对降压升压的 I2C 配置支持。

    如果您希望我向您发送有关 BQ25758的信息、请告诉我。 我可以重新分配给 BQ 团队、让他们提供详细信息。

    此致!

    亚历克斯