This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6050:遥感

Guru**** 1819880 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6050, ADS8862, REF5050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316925/ref6050-remote-sensing

器件型号:REF6050
主题中讨论的其他器件: ADS8862REF5050

尊敬的技术支持团队:

REF6050的 OUT_S 和 GND_S 是否支持引脚远程感测?
我们目前在通用板上安装了 REF6050、将5V 电源和 GND 连接到目标。
如果可以实现遥感、我还要将 GNS_S 和 OUT_S 导线靠近目标放置、看看我是否可以忽略电缆引起的压降等影响。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、OUT_F 和 OUT_S 引脚应尽可能靠近目标短接以减少 IR 压降。 本例中 REF6050的应用是什么?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Jackson:

    感谢您的答复。

    应用是 5V 的 ADS8862 (680ksps)基准电压。

    我的电路板具有 REF5050、因此我将尝试从 REF5050更改为 REF6050、以改善趋稳误差。

    以下是通用板(Stripboard)的配置。 REF5050接受8V 电压、但 REF6050不接受。 插入了 LDO。

    8V⇒LOD (TPA7A4901)⇒5.4V⇒REF6050⇒5V⇒ADS8862

     ADS8862数据表具有 REF6050配置。 都有适用于 SS (±3mA)的120kΩ。

    图63. 1.5-µs 的 DAQ 电路、满量程阶跃响应

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Jackson:

    我理解电路板上的遥感可以正常工作、但在我的用例中、用2厘米到5厘米的电缆从通用板(条板)上的 REF6050接线。
    我担心遥感是否会使其保持在预期的范围内。 我想在 ADC REFPIN 上提供5V 电压。


    我认为通用电源 IC 的遥感只能纠正约10mV 的电压。

    IR 压降校正的范围(mV)如何?

    REF 具有低电流、因此我认为 IR 压降可能不是问题(mV 的微调?)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我不知道5cm 是一个问题。 您试图为您的系统实现的预期精度范围是多少?

    谢谢。

    杰克逊