This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:输出电流限制

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317817/uc3854-output-current-limit

器件型号:UC3854

尊敬的专家

客户输入192V-288V Vdc,Ω,输出370Vdc 1200W。 他们发现我们的一些 IC 在功能测试中进行测试时可能会被用作输出电流限制,如果他们改变另一个 IC ,可以很好地工作。

它们试图通过利用 IAC 输入电阻来扩大电流限制线程,但在功能测试中进行测试时仍有一些 IC 可能是电流限制。 您可以提供一些有关如何证明这些申请的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:  

    感谢您关注 UC3854 PFC 控制器。  

    您的客户能否提供有关测试条件和输出电流如何受到限制的详细信息?  
    UC3854没有输出电流限制功能、但它确实有输入功率限制(通过选择 IAC 和 Rmultout)、并且它具有输入 PKLMT、用于限制电感器峰值电流。  PKLMT 将间接影响输出功率、如果使用阻性负载、该功率会降低输出电流。  
    无论 IAC 电阻是多少、PKLMT 都会将电感器电流限制在相同的水平。

      PKLMT 阈值(典型值为0V)附近有+/-10mV 容差、PKLMT 引脚有一个偏置电流(也有一些容差)。   
    也许有些 IC 的组合容差处于有利方向、而其他 IC 的组合容差处于不利方向。  
    不利的 PKLMT 容差可能会影响阈值、过早地限制输入电流并限制输出功率。
    将 IC 替换为具有良好容差的器件可实现全功率通孔。  

    请要求您的客户检查 PKLMT 是否已激活。  

    此致、
    乌尔里希