This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:该器件是否能够耐受电源漂移、电源纹波和温度?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315641/bq25300-is-this-part-resilient-to-supply-drift-supply-ripple-and-temperature

器件型号:BQ25300

假设 Vin 和温度保持在建议的工作条件内、该器件是否能够适应:

  • 环境温度或内部温度的变化?
  • 纹波?
  • 电源电压漂移?

具体来说、 即使电源电压出现纹波或漂移、充电电压调节是否会保持稳定、无纹波和正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    视情况而定。  有关 绝对最大额定值和 建议运行条件、请参阅 d/s 上的8项规格。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编辑了我的问题:  

    假设 Vin 和温度保持在建议的工作条件内、该器件是否能够适应:

    • 环境温度或内部温度的变化?
    • 纹波?
    • 电源电压漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果器件在建议的工作范围内运行、则不应损坏器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使电源电压出现纹波或漂移、充电电压调节是否会保持稳定、无纹波且正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器本质上是一种闭环控制降压直流/直流转换器。 它应该能够在响应输入电压瞬变后趋稳。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但电源中的纹波不是一次性瞬态、而是持续的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    瞬态响应取决于充电器设计、运行条件等。 请在您的特定应用范围内评估器件、并查看该器件是否符合您的要求。

    谢谢。