This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:计算电池平衡时间

Guru**** 2551590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317571/bq40z80-cell-balance-time-calculation

器件型号:BQ40Z80

尊敬的先生:

在 BMS 中、我们已配置了 TRM 中指定的电芯平衡时间的默认值。 由于我们将使用100欧姆的串联电阻器、因此我已经重新计算了电池平衡时间、并想向您进行验证。 我是 正确进行计算还是使用了适当的参数值。 我在我的计算下面附上了内容、请详细了解、还请提供如何实现更快的电池平衡的建议。




VCELL= 3600 MV (我在这里采集了电池数据表中指定的标称电芯电压)  是否正确?
RVCx= 100 Ω
RCB (由于我们使用内部电池平衡、我可以获得这些电流、因此我无法看到与电池串联的 FET、因此我将其转换为)= 0
占空比=
75%

根据公式、

电池1 = 133s/mAh 的每 mAh 平衡时间

电池2-6 = 267s/mAh 的每 mAh 平衡时间

请验证上述值是否正确... 以及电池平衡在变为这些值后的行为。

此致、
舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、您好!

    电池平衡计算比 TRM 显示的要困难。 固件会执行我在本章中简单介绍过的其他操作、 线程。  

    请参阅这篇 应用手册详细了解电池平衡的工作原理。  

    为了实现快速平衡、您可能需要外部电路。 请参阅这篇 应用手册

    此致、
    何塞·库索