This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:MSEL1开关频率

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313689/tps546d24a-msel1-switching-frequency

器件型号:TPS546D24A

您好!

我们根据表 7-8使用 TPS546D24A 器件。 用于编程的 MSEL1分频器代码。 使用代码3 (电阻值42.2K )将开关频率设置为325KHz ,但当我们测量时,它是550KHz。

我们在 TI Web 工作台上使用 42.2K 上拉和5.62L 下拉电阻进行了仿真、开关频率为325KHz。 您能否说明一下为什么仿真和测量的开关频率不匹配?


此致、

加金迪兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    我们注意到、如表7-8中所示、Rmsel1t 的42.2kΩ 和 Rmsel1b 的5.62kΩ 组合无效。 因此、 开关频率默认为 550kHz。

    如果您是从 WEBENCH 获得此设计的、请与我们共享、以便我们可以将问题报告给 WEBENCH 团队并得到解决。

    同时、请 参阅数据表并更改 Rmsel1电阻器组合。

    对于325kHz、一些有效组合为:

    • Rmsel1t = 42.2kΩ 和 Rmsel1b = 21.5kΩ
    • Rmsel1t = 11.0kΩ 和 Rmsel1b = 5.62kΩ

    我们还提供了一个 Excel 设计计算器来帮助您选择嵌入式产品。 您可以通过以下链接下载: https://www.ti.com/tool/download/SLURB01

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    我希望你们做得好。 您能告诉我们问题是否已得到解决吗?  如果您有任何问题或需要进一步的帮助、请随时联系我们。  

    谢谢!
    Tomoya