This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:进入运输模式时、电池与充电器断开

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317849/bq25798-battery-is-disconnected-from-charger-when-entering-ship-mode

器件型号:BQ25798

大家好、

 根据 DS、当进入运输模式时、电池与充电器断开连接、
如果外部 FET 已关断且适配器未插入(VBUS=0)、那么 此时的电源充电器是什么?
如果外部 FET 已关断、那么充电器是否仍可以通过下拉 QON 引脚来退出运输模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    充电器由流入 BATP 引脚的电流供电。  处于运输模式下的/QON 功能。

    此致、

    杰夫