我有20块电路板链接在一起、似乎无法获得超过0.04秒的更快刷新率。 这只是使用一个简单的 python 脚本:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有20块电路板链接在一起、似乎无法获得超过0.04秒的更快刷新率。 这只是使用一个简单的 python 脚本:
我正在使用此库:
https://github.com/adafruit/Adafruit_Circuit TLC59711/blob/main/ adafruit_tlc59711.py
它在标题的评论中有这一点:
#如何发送:
#我们发送的第一个数据由链中的最后一个设备接收。
#设备第 N 个(244Bit = 28字节)
#写命令(6Bit)
# WRCMD (固定: 25H)
#功能控制数据(5 x 1位=5位)
# OUTTMG 1位
# GS 时钟边沿选择
# 1 =上升沿、0 =下降沿
# EXTGCK 1位
# GS 参考时钟选择
# 1= SCKI 时钟、0=内部振荡器
# TMGRST 1位
#显示定时重置模式
# 1=在闩锁脉冲时强制输出,0=不强制复位
# DSPRPT 1位
#显示重复模式
# 1=自动重复
# 0=OUT 仅在消隐或内部锁存脉冲后打开
#空白1位;
# 1=空白(输出关闭)
# 0=OUT ON -由 GS-Data 控制
# IC 上电将此设置为1
# BC-Data (3 x 7位= 21位)
# BCB 7位;
# BCG 7bit;
# BCR 7位;
# GS-Data (12 x 16位=192Bit)
# GSB3 16位;
# GSG3 16位;
# GSR3 16位;
# GSB2 16位;
# GSG2 16位;
# GSR2 16位;
# GSB1 16位;
# GSG1 16位;
# GSR1 16位;
# GSB0 16位;
# GSG0 16位;
# GSR0 16位;
#器件 Nth-1 (244Bit = 28字节)
#设备.
#设备2
#设备1
# 8个时钟周期的短暂休息(666ns ... 2.74ms)
#生成锁存脉冲
#+ 1.34uS
#次更新。
#""