This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:从 LM4120IM5/NOPB 替代

Guru**** 2500725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316926/ref3450-replace-from-lm4120im5-nopb

器件型号:REF3450

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 REF3450T 代替 LM4120IM5-5.0/NOPB。

REF3450T 和 LM4120之间存在一些差异、并且它们存在问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们正在考虑使用 REF3450TIDBVR 作为 LM4120的可能替代产品。

我有以下问题。

・在最初的5引脚 LM4120焊盘上安装一个6引脚 REF3450T。 将不会有5引脚焊盘。 有问题吗?

没有任何部件或过孔可能导致对周围区域短路。

・NC 引脚为(1、3、5)、3引脚 短接至 Vin。 (3个引脚和5个引脚开路。)
向 NC 引脚施加 Vin 是否是个问题?

LM4120引脚功能

我不想修改电路板、因为它用于现有产品中。
如果问题得到解决,我们将予以通过。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    -用 LM4120替换 REF3450T 没有问题。 引脚5可以保持悬空。

    -只要电压在器件工作范围内,对引脚3应用电压也没有问题。

    注意:REF3450T 和 LM4120的输出和输入电容器具有不同的指定范围

    此致!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我了解 REF3450T 可以使用。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    没问题!

    此致!

    安德鲁