This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:静态电流的 Rfbt 和 Rfbb 值

Guru**** 2521080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317863/tlvm23615-rfbt-and-rfbb-values-for-quiescent-current

器件型号:TLVM23615

您好!

我们正在使用 TLVM23615进行设计、并想知道用于设置输出电压的电阻值。

数据表显示23.2K 和10K 欧姆值。  不过、静态电流是否从1.2uA 大幅上升?

  • 3.3V 输出电压/33k Ω 总反馈电阻= 110uA 电流消耗?!
  • Webench 或 PSPICE 允许我们 正确地仿真 IQ、
  •  TPSM365R6V3固定输出电压版本是否是更好的选择?  

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    数据表中的 IQ 是非开关电流。

    当器件正在调节时、实际电流消耗会更大。

    请记住、分压器电流(110uA)通过 Vout/Vin 将降压转换到输入端;大约。

    SPICE 和/或 Webench 可能无法为此提供很好的数字。

    可能最好在 EVM 上使用固定的输出电压并进行测试。

    谢谢