This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:材料器件标识与生产日期表不同

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314618/lmz10501-the-material-device-marking-is-different-with-the-date-sheet

器件型号:LMZ10501

LMZ10501SILR   

材料器件标识: 0501  421A DG

DATESHEET 上的器件标识: 0501 9811 DG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个标记( 0501 421A DG 和 0501 9811 DG)之间的差异 是定义分包商 AT&S 基板代码的中间部分。

    第一部分定义了器件代码、 由于此代码匹配、应该不会出现任何问题。

    但是、数据表应反映这一点。 我将在内部检查并联系您。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin,

     您可以帮助提供一份新的 PCN 文档给我们吗? 质量保证部对此有疑虑, 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您已经与我们的质量团队取得了联系。 工作正在进行中。 我们很快会对数据表进行更新。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin,

    您可以帮助检查我们何时可以获得新数据表吗? Tks~ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这大约需要3-4周才能在系统中体现出来。 请 在这之后检查 d/s。 如果有变化,我将在此通知您。  

    此致、

    费宾