请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好
使用24V 适配器直接热插拔 BQ24610是否存在任何风险? 如果 BQ246102可以支持24V 热插拔、则需要确认许多参数。
即使更换适配器、我也需要重新确认并反复测试。 或者 BQ24610实际上用于许多热插拔24V 充电器应用、所以我不用太多担心?
使用 BQ24610 (例如6节串联电池)时、需要配备热插拔等芯片才能防止热插拔、或者输入过压保护功能是否支持热插拔?
正在等待您的回复。
谢谢
星形