This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2987:使引脚2 (延迟)保持悬空

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2987, LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315070/lp2987-leave-pin-2-delay-floating

器件型号:LP2987
主题中讨论的其他器件: LP2989

LP2989AILD-3.3/NOPB 已停产。
我希望使用 LP2987ILD-3.3/NOPB 来代替 LP2989AILD-3.3/NOPB。 在我的设计中、输出电流200 mA 就足够了。

由于引脚 2与我当前的设计没有连接、是否可以使用 LP2987并将其引脚2 (延迟)悬空?
LP2987ILD-3.3/NOPB 的生命周期是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    让我来看看这个、并在下周早些时候得到您的回应。 我将研究引脚2的连接和生命周期、看看是否有其他具有类似功能的现代器件适合我。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的耐心回答。  LP2987仍可在引脚2悬空的情况下工作、但为了延长使用寿命、我 高度 建议迁移至新器件。  TPS7A2533DRVR 具有使能和电源正常指示功能以及类似/改进的规格、但它采用与 LP2987和 LP2989不同的封装。

    此致、

    凯尔西