This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:大约三个 DCDC 转换器相

Guru**** 2506425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317440/tps650250-about-three-dcdc-converter-phase

器件型号:TPS650250

大家好、

数据表 P13中称"三个直流/直流转换器彼此同步运行、以 VDCDC1转换器作为主器件。 VDCDC1开关导通和 VDCDC2之间的180°相移以及进一步到 VDCDC3开关导通之间的90°相移可降低输入 RMS 电流、因此可以使用较小的输入电容器。

在我的理解中、这意味着在 PWM 模式中、DCDC1 ~ DCDC3按照之前所述的相移开关同步2.25MHz、但是在 PFM 模式中、这些转换器不同步、而 DCDC1 ~DCDC3在1.25MHz 和2.25MHz 之间以不同的开关频率运行。

这种理解是否正确?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 teritama:

    没错。 一旦 PFM 模式(省电模式)生效、开关频率和时序由输出电压降至 Vo 阈值以下的频率决定、从而激活 P 沟道开关以使输出回升、而不是 由设定的相移决定。

    此致、

    詹姆斯