This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:正常用于不含电池的 USB 纯受电设备

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317059/tps25730-ok-to-use-for-usb-sink-only-device-without-a-battery

器件型号:TPS25730

您好  

  对于不带电池的纯受电设备、是否可以将 TPS25730用于管理 USB PD?

谢谢

达米安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    TPS25730是为仅受电方应用而设计的。 电源路径可以根据您的需要进行设计(电池或其他应用)、只要您满足数据表中的电平要求并且不超过这些要求、并且在受电时为器件提供输入电源。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢字段