大家好、
从 Technical Reference 13.24中,我知道 CycleCount () 返回了放电周期数。
问题1: 在 技术参考14.13.3中、是否可以决定将 CycleCount 增加的阈值来彻底改变该值?
问题2. 如果放电在中间、是否取消了放电量的积分?
[ex]放电100%至50%->充电50%至100%->放电100%至50%
在此过程中、总放电量为 FullChargeCapacity 的100%。 CycleCount 支持多少个?
问题3: 如果周期阈值小于50%、那么 CycleCount 是否在1次放电时超过2?
[Ex] Threshold:FullChargeCapacity 的30%、如果放电为100%至20%、"CycleCount Up"是否为2?
您能给我答案或评论一下吗?
此致、
转至