This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:还是与汽车级组件相似?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2115A-Q1, TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317382/tps2121-or-similar-with-automotive-grade-component

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2115A-Q1

符合汽车级标准的 TPS2121?

是否有任何与 TPS2121或类似的汽车级组件等效的组件?
除了 TPS2115A-Q1、我需要帮助连接电流为2A 至3A 的2个电源(主从)、1个12V (主)和另一个16V 备用(从)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo,

    欢迎使用 e2e!

    遗憾的是、我们没有任何额定电压为该电压的汽车电源多路复用器。 请参阅 TPS25940-Q1 -两个(每个通道上一个)可用作电源多路复用器-或  可使用 TPS22810-Q1 - 4 (每个通道上两个背靠背连接)。

    谢谢。

    帕特里克