This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:设计实现问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317429/tps7a57-design-implementation-issue

器件型号:TPS7A57

您好!

我正在新电路板上使用 TPS7A5701RTER、但它无法通电。 这里是引脚分配以及如何对其进行设置。

引脚1、2、3、4、5 和16 - 通过22uF 去耦电容器连接到3V8。

引脚7 -通过65.5k 电阻器下拉、以提供大约3V3输出。

引脚8 -用一个4.7uF 电容器下拉。

引脚9、10、11、12、13 -连接至输出为3V3。

引脚14 -通过一个连接至3V3的上拉电阻器和一个22uF 去耦电容器连接到一个3V3_PG 信号。

引脚15、6和17 -连接至 GND。

对该板进行测量、我没有输出、但没有什么看起来奇怪、并且芯片中没有短路。 输入在3V8对引脚1、2、3、4、5有效。 和16.

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我很确定这个问题是、如果您想关闭内部电荷泵、偏置轨上的 UVLO 需要比 Vout 高大约3V。  在您的设计中、Vin=Vbias 和 Vout 之间的差分电压仅为500mV。  要使您的设计正常工作、请在 BIAS 引脚上至少使用6V、或者您可以将 CP 引脚连接至高电平以接合电荷泵。  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助,斯蒂芬! 我明天会报告我的发现,如果这是解决方案. 通读数据表后、可以确定这似乎是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、如果您有任何其他需求、请告知我们。

    谢谢。

    斯蒂芬