This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:使用 TPS25750 + BQ25792定制板来解决压降问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317633/bq25792-addressing-voltage-drop-issue-with-tps25750-bq25792-custom-board

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、 BQ25798

您好!

我有关于 TPS25750 + BQ25792定制电路板的疑问。 虽然电路板一般会按预期充电、但当电池电压降至11伏时、我们会遇到问题。 此时、电池中的 BMS 关闭 、导致读数为0伏。

在典型情况下、涓流充电应激活、从而唤醒器件并生成类似于以下内容的充电图形:



但是、在某些情况下、电池唤醒并达到18.4伏、每1.4秒仅以周期性模式恢复到零。



我的问题是、是否有办法可以防止这种不良情况、或许可以通过调整 BQ25792中的特定寄存器来实现。 您能否提供有关发生这种情况的原因的见解并建议潜在的解决方案或配置?

感谢您的帮助。

此致、Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    如果启用了充电、无电池或电池组保护器充电 FET 和 TS 被禁用、则 BQ25792仅尝试在 BAT 引脚上为电容器充电。  这会导致 BATOVP 和转换器在 OVP 被清零前关闭。  没有针对此的寄存器修复。  可以向 BAT 引脚提供很大的电容(>200uF)以防止 OVP。  BQ25798的最简单修复方法是与引脚2引脚和寄存器2寄存器兼容。  BQ25798不会在 OVP 之后关断转换器。

    此致、

    杰夫