This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2950:高侧驱动 PCH、低侧驱动 Nch

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3708, UC3709, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317611/uc2950-high-side-drives-pch-low-side-drives-nch

器件型号:UC2950
主题中讨论的其他器件:UCC27624、UC3708、UC3709

您好!

是否有符合以下标准的半桥栅极驱动器? 我搜索了 TI HP、但只能找到一个驱动两个 N 沟道开关的产品。

[条件]

・VCC:最大额定电压35V 或更高
・Ω 高侧:驱动 PCH MOSFET
・Ω 低侧:驱动 N 沟道 MOSFET
・μ A 峰值电流:500mA 或更高

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    对于 PMOS/NMOS 桥、您通常需要低侧驱动器、因为该驱动器可以接地为基准。 半桥驱动器具有用于驱动 NMOS 的电平转换功能。

    我们唯一一款专为驱动 PMOS 而设计的低侧驱动器是 LM5111-4。 其 UVLO 配置为将输出拉至高电平、从而 PMOS 在故障情况下被禁用。 但是、它不符合您的电压条件。

    一种可能可用的新驱动器是 UCC27624、推荐额定电压高达26V。

    最后、一些较旧的产品、如 UC3709或 UC3708、在技术上满足所有要求、但由于老化和工艺的原因、这些产品的性价比更高。  

    谢谢。

    A·M·