This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:与 BQ25756兼容的 USB PD 控制器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756, TPS25751, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317420/bq25756-usb-pd-controller-compatible-with-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS26750TPS25751PMP41062

在数据表中、有一个元件 TPS26750菜单用于处理 CC 引脚。 这部分似乎不存在。

我找到了可以结合电源路径和 CC 引脚管理的 TPS25750D。 它是否与 BQ25756兼容? 哪种 IC 最适合移动电源应用(双向20V 2.5A)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, S é bastien,

    您可以将  TPS25751用作 USB-USB PD 控制器。

    您可以查看 PMP41062参考设计、作为 两个器件如何协同工作的指南: https://www.ti.com/tool/PMP41062

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助和快速回复。