This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:输出钳位电流路径

Guru**** 2385720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313302/uln2003a-output-clamp-current-pathway

器件型号:ULN2003A

您好

数据表提到集电极电流= 500mA、下面显示的是我对该定义的理解。

请注意另一个参数、输出钳位电流(Iok)、您能否告知电流的流动路径是如何的?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    您注释的图像正确地解释了收集器电流。 IOK 输出钳位电流是指从每个输出(每个 XC 引脚)经过 COM 引脚上相应的钳位二极管允许的最大电流。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    输出端有两个钳位二极管。

    输出钳位电流不适用于从 C 到 E 的二极管?

    Rgds、
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    正确、Iok 仅适用于从 C 到 COM 的二极管、而不适用于从 C 到 E 的二极管。您是否需要从 E 到 C 流经二极管的最大电流?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、如果您也可以提供从 E 到 C 流经二极管的电流、情况会很好。

    Rgds、
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    我正在与团队讨论是否有人拥有此数据。 由于这是一个旧部件、其数据不易访问。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    我们通过电子邮件继续此帖子-请查看我发送的帖子。

    谢谢。

    帕特里克