This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-025:循环-仍需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 1656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310943/ucc21710qdwevm-025-chasing----ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-still-required

器件型号:UCC21710QDWEVM-025

您好


我正在跟进2023年10月30日提出但仍待处理的请求。 您能否确认产品是否为 CE、如果"是"、请提供 CE/EU 符合性声明?
安迪·罗布勒斯(T. i)正在处理该请求、在11月进行其上次更新时、他们建议重新提交评估板、以获取新的 CE/EU 符合性声明文件。
这是要花几天时间,将需要几天,我没有听到回来。

我担心:产品显示带有 CE 标志、我们仍在等待 T.I.

请告知状态。 非常感谢您的紧急更新、

NB:如果我可以的话,我会对原始线程进行后续跟踪,但不知何故,线程已被锁定,我无法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    材料符合要求、在联机文档上只有一个拼写错误、我必须重新提交、并使用正确的名称。 似乎最近的假期导致了一些延迟。 该文档应在本周结束之前发送给我、并将在下周早些时候上线。 如果可用、我将上传到该主题。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    在我们的最后一次交换中、CE/EU 符合性声明将在接下来的几天内准备就绪。
    我没有听到,因为我仍然无法在 T 上找到它。 我的网站,你可以这么善良,并在这里分享链接,请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    该文档目前正在处理中、要上传到 TI.com。 可以在 EVM 产品页面中找到。 与此同时、我在此附上了证书。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_UCC21710QDWEVM_2D00_025_5F00_20240124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。