This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-025:循环-仍需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 1277170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310943/ucc21710qdwevm-025-chasing----ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-still-required

器件型号:UCC21710QDWEVM-025

您好


我正在跟进2023年10月30日提出但仍待处理的请求。 您能否确认产品是否为 CE、如果"是"、请提供 CE/EU 符合性声明?
安迪·罗布勒斯(T. i)正在处理该请求、在11月进行其上次更新时、他们建议重新提交评估板、以获取新的 CE/EU 符合性声明文件。
这是要花几天时间,将需要几天,我没有听到回来。

我担心:产品显示带有 CE 标志、我们仍在等待 T.I.

请告知状态。 非常感谢您的紧急更新、

NB:如果我可以的话,我会对原始线程进行后续跟踪,但不知何故,线程已被锁定,我无法。

谢谢!