This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1210-Q1:这两个器件可用作电压 ORing 电路?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1210-Q1, LM74910-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317528/tps1210-q1-two-such-devices-can-be-used-as-voltage-oring-circuit

器件型号:TPS1210-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74910-Q1

您好!  

我想知道两个 TPS1210-Q1器件是否可用于电压 ORing 电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    TPS1210-Q1不具有用于 ORing 应用的有源反向电流阻断功能。 请查看 LM74910-Q1器件、该器件可用于如下所示的 ORing 和电源多路复用配置。

    ORing:

     

    电源多路复用:

     

    此致、

    勒凯什