This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:最低 EMI:LM5164与 LM501x

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38015, LM5013, LM5012, LM5164, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326143/lm5164-lowest-emi-lm5164-vs-lm501x

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件:LM5013LM5012、、 LMR38020、LMR38015

您好、团队成员:

哪些器件具有最佳 EMI 性能、 LM5012、LM5013、LM5164和  LMR38020 XY?

您能否分享性能最佳的器件的 EMI 测试结果?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wouter、

    LMR 器件具有展频功能、因此 与其他没有展频的恒定导通时间器件相比、可能具有一些优势。  我们明天有机会分享、会为您提供有关获取 EMI 结果的最新信息。  感谢您的耐心等待。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wouter、  

    我还认为 LMR 器件性能会更好。  

    您希望通过什么 EMI 标准?

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    我不确定他们想要通过哪些标准。

    让我检查一下这个。

    在哪些器件上有没有更新具有最佳的 EMI 性能?

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wouter、  

    LMR 器件会做得更好。 我正在与从事 IT 工作的团队核实任何数据。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    是否有关于 LMR38020 EMI 数据的任何新闻?

    器件  LMR38020和 LMR38015之间的 EMI 性能是否存在差异?

    谢谢。

    此致、

    费利克斯·胡伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:  

    请查看所附团队数据。  

    在给定相同的输入/输出条件、BOM 和 PCB 布局的情况下、我希望20和15代产品具有相同的 EMI 性能。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

    e2e.ti.com/.../LMR380xx-EVM-EMI-Performance.pdf