This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:TPS51487原理图检查

Guru**** 2602575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311160/tps51916-schematic-check-tps51487

器件型号:TPS51916

您好

您能帮助检查下面的 TPS51487原理图、以及是否需要调整  

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS51487.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Jerry、用以支持 TPS51487

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、建议添加一个5.1 Ω 作为 VCC_5V 的 RC 滤波器、0402尺寸可以接受。

    准备好后、请分享布局以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,裕昌

     您可以帮助查看布局。

    e2e.ti.com/.../TPS51487a.pdfe2e.ti.com/.../Em.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、  

    原理图:

    1、PVIN_VDD1应在 R810之前连接

    2、还建议保留0欧姆的备份、以微调 VDD2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于布局:

    输入电容器需要按下图所示放置、  

    1、通过回路将 PG 路由至 PG 引脚

    2、在 PG 过孔移动后、将0.1uf 和2uf 电容放置在尽可能靠近 VIN 和 PGND 引脚的位置、使 GND 平面从输入电容 GND 连接至 PGND 引脚。 并添加更多过孔。

    似乎输入电容器是1206大尺寸、如果 VDD2电流不是很大、可能会降低到0805或0603将节省空间。

    3、1.8V 开关节点过于接近1.8VSNS 且低于1.8V 的信号、开关节点是噪声源、 可能会将噪声耦合到 1.8VSNS 和信号

    4、5V 双电源、用于 PVIN_VDD1和 VCC5V、需要根据原理图更改重新布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 裕昌

    您能帮助我们 再次检查布局吗?

    调整了布局、用较小的扼流圈代替。

    e2e.ti.com/.../EmQ_2D00_i2801R04_5F00_240119_5F00_1925.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、  

    现在好多了。

    1、可以扩大 LDOIN 走线,如果能够处理电流需求,可以保持。

    2、使 VDDQ 反馈线路远离 BST 过孔

    裕昌