This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616和 BQ79600

Guru**** 2382910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333698/bq79616-bq79616-and-bq79600

器件型号:BQ79616

您好

我有两个问题需要您的帮助:

1.是否有办法确认 BQ79600和 BQ79616是否进入预期的关断模式?
2.在我们的 BMS 系统中,我们要求读取每个 AFE 上每个灯串的平衡状态。 目前、我一次读取一个通道的剩余平衡时间、因此需要频繁的数据传输。 是否有更高效、更方便的方法来确定每串电池的平衡状态?
另外、您能否提供这两款 IC 的参考计划?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    Unknown 说:
    1. 是否有方法可以确认 BQ79600和 BQ79616是否进入预期的关断模式?
    [/报价]

    如果600或616进入关断模式、则 CVDD 和 DVDD 将为0V。 GPIO 引脚可以监测任一引脚、以确定 IC 是否已进入关断模式。 CVDD 为5V 引脚、DVDD 为1.8V 引脚。

    Unknown 说:
    是否有更有效和方便的方法来确定每串电池的平衡状态?

    一次只能读取一个单元格、因此解决此问题的方法是使用一次读取来确定剩余的时间。 例如、假设一个电芯设置为10s、另一个电芯设置为30s。 如果我读取第1单元格、报告还剩5秒、那么我们知道第二个单元格还剩30 -(10 - 5)秒。  

    此致、

    大卫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、它对我有很大帮助。 顺便说一下、提供参考流程很简单、我在 使用这些 IC 时没注意到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气! 您需要哪种参考过程? 此代码是否与 EVM 相关、与设计相关? 说明需要什么样的程序将有助于我制定一个程序。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉之前没有清楚说明、我想参考一个与设计相关的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tainxia:

    下面列出了一种可能的过程。 注意:可能有更有效的方法来执行相同的操作:

    1.将所有 CB_CELL*_CTRL 寄存器设置为所需时间。 记录这些时间值

    2.记录在变量中设置的最高时间

    3.当您要读取电池剩余时间时,请读取设置了最长时间的 CB 电池。

    4.读取电芯时间后、对每个电芯使用以下公式:Celln_time_set -(maximate_time_recorded - cell_time_read)

    其中 Celln_time_set 为最初为该电池设置的时间、记录的最高时间为步骤2、而 CELL_TIME_READ 为设置的最高时间从读取电池返回的值。

    此致、

    大卫