This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:升压/降压 LED 控制器、支持具有时分多路复用模式的共阳极激光 R/G/B LED

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316351/lm3421-boost-buck-led-controller-to-support-common-anode-laser-r-g-b-leds-with-time-division-multiplexing-mode

器件型号:LM3421

迪亚尔斯、

我有一位重要客户正在寻找一种 LED 控制器、该控制器可以为共阳极激光器 R/G/B 提供升压/降压。

具体要求如下:

输入电压为5V
2. R/G/B 3~LED 的输出电压为2.5~3.1V/5.2~7V/4.8 6.5V。 R/G/B 输出分别启用 
(2个~中的任何一个都不会同时传导)、电流为300 μ A 500mA。 3.由于成本压力,他们倾向于使用一个 LED 控制器尽可能通过 MOS 切换输出。
4.考虑的 R/G/B LED 电流是
共阳极拓扑、但如果需要、客户可以更改为共阴极拓扑
我已经与 TPS92365x AE 讨论过、目前似乎没有经过验证且符合上述要求的参考设计(理论上而言、 
可行、但稳定性和可靠性尚未经过测试)。 我认为 LM3421也可以支持降压/升压、升压和降压应用。
能否使用一个 LM3421来满足客户需求? LM3421的输入电压范围是4.5~75V、但根据方框图、内部 LDO
6.9V。 如果输入为5V、它是否会正常工作? 规格书中提供了降压/升压架构、可检测到输出电流
在阴极处作为参考电路:


是否可以通过与 Q2相似的3个 MOSS 相似的输出通道在时分模式下对控制器/电路进行多路复用以获得3个2.5~3.1V/5.2~7V/4.8~6.5V 输出?

请帮助建议最佳解决方案。 非常感谢提供相关的参考设计文档。

非常感谢! 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁·,

    让我详细检查并在稍后提供反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    我认为您的想法是可行的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang:

    您是否曾见过采用 LM3421或其他 LED 控制器的此类应用?  

    从理论上讲、这应该是可行的。 但我对这种方法的稳定性和可靠性感到担忧、因为我们之前从未验证过。 尤其是电压漂移可能很大。 您能帮助再次检查这个案例吗? 可以仔细设计任何特殊注意事项吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    没有,我  以前没有看到这样的申请坦率。 坦率地说、我宁愿使用3个独立的转换器、而不是"时分模式"。