This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:RSOC 值快速下降。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333557/bq34110-the-rsoc-value-goes-down-fast

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

你好。

我正在使用 BQ34110芯片设计6S7P BMS。

电池设置和电压校准是根据《EV 模块用户指南》执行的。

但放电时、RSOC 快速下降、当电压为21V 时、显示为0%。

放电终止后、电压会回升至51%。
我做错了什么?

我是电池新手、因此我不知道。
请告诉我应该怎么做。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,全

    您能从电量监测计向我发送 gg 文件吗?
    我还有几个问题。 您是否在电量监测计上编程了 ChemID? 如果是、您是如何获得 ChemID 的?
    您是否完成了 GPCCEDV 测试?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick Richards。

    我不知道 ChemID 是什么程序。
    不过、我们正在进行 GPC 周期。
    不过、在充电周期中、测量到 SOC 100%电压为21498mV。
    我不确定这是不是正确的。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../8360.bq34110_5F00_gg_5F00_240308.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick Richards:

    我在寻找更多的数据。

    我看到了在 GPC Cycle 过程中收集日志的内容。 从6种温度情况收集日志输出是否正确?

    使用的电池为 INR18650-M24。
    确认的化学类型为 LiNiCoAlO2。
    这在 GPCCEDV 中不是选项。

    如果我总结一下我认为十分重要的
    1.在0、25、40处生成放电测试日志。
    2.在 GPCP 包装程序中创建一个.zip 文件。
    3.通过 GPCCEDV 报告。
    4.(我现在应该做什么呢?)

    根据上述内容继续是否正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全喜

    请忽略我所说的 ChemID。 我将其错误地连接到我们的另一个测量仪表。 请阅读该主题、了解有关 GPCCEDV 工具的更多信息。 这将深入介绍第4步需要做什么。

    e2e.ti.com/.../bq78350-r1-how-to-set-fixed-edv0-1-2

    此致、
    尼克·理查兹