Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, EV2400, BQ25756
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQ25756
你好
我正在尝试在没有 电池的情况下在 BQ25756EVM 中评估240W 输出。
但我无法 在 BQ25756EVM 和 EV2400文档中找到如何在240W 输出下运行 BQ25756EVM。
请 告诉我如何在240W 的功率下运行 BQ25756EVM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, EV2400, BQ25756
你好
我正在尝试在没有 电池的情况下在 BQ25756EVM 中评估240W 输出。
但我无法 在 BQ25756EVM 和 EV2400文档中找到如何在240W 输出下运行 BQ25756EVM。
请 告诉我如何在240W 的功率下运行 BQ25756EVM。
您好、Ethan。
感谢您的答复。
我正在尝试评估 USB-USB PD 输入/输出。
反向模式意味着下图中的 VAC 被视为输出、VBAT 被视为输入、对吧?
如果可以、 可以使用12V 电池或电源器件作为输入、并使用负载电阻器作为输出来评估 USB-EPR (48V/5A)、对吗?
在这种情况下、我应该对此电路板采取哪些具体步骤?
我是否 只是在 Vin 和 VOUT 引脚上使用单个电阻器进行设置? 或者我是否需要 在电池管理中配置任何内容?
请给我任何建议。

此致、
信行
您好 Nobuyuki:
反向模式意味着下图中的 VAC 被视为输出,VBAT 被视为输入,对吗?
是的、正确。
如果是, 可以通过使用12V 电池或电源设备作为输入,并使用负载电阻作为输出来评估 USB-EPR (48V/5A),对吗?
是的、正确。
在这种情况下、我应该对此电路板采取哪些具体步骤?
[/报价]
要运行 USB 输出、您需要设置 EN_REV = 1、将 VSYS_REV 设置为所需的输出电压、并将 IAC_REV 设置为所需的输出电流限制。 当 BQ25756在反向模式下启动时、默认情况下反向输出电压为5V。
您还需要将2mΩ 感应电阻器更改为5mΩ 感应电阻器、以使反向电流限制精确到符合 USB-EPR 标准。
此致、
E·加洛韦