This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:关于 TPS65994 PD 输出能力

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334090/tps65994ae-about-tps65994-pd-output-capability

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994

尊敬的 TI  

默认设置下、TBT Type-C PDO 支持5V/3A

如果我们要在30W 下支持 PDO 5V 9V 12V 15V,我们可以在 TPS65994 GUI 中按如下所示设置它,还是还需要修改原理图?

谢谢你。

骑士。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knight:

    您可能需要修改原理图、但具体取决于您如何控制提供 USB-C 电源电压的直流/直流转换器

    从 USB-C PD 消息的角度而言、这就是您需要做的所有事情。

    当我们协商源电压(5、9、15...)时、我们需要通过某种方式与直流/直流转换器进行通信以适当更新电压。 根据系统的管理方式(GPIO、I2C、反馈分频器等)、您可能需要更改硬件。

    谢谢。此致、

    克里斯